This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3150:rON 和频率测定… 需要帮助。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904185/webench-tools-lm3150-ron-and-frequency-determination-help-needed

器件型号:LM3150

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具


大家好、我有关于确定 RON 的问题
如果我的设计具有5V/5A 输出
输入电压最小值为24V
典型输入电压 24V
最大输入电压24V。

当我在网络设计中这么做时、
我在246kHz 时得到 Ron 182k。

如果我以数据表的形式计算、在 FRQ 上可以得到204K 欧姆

如果我按照第16页的计算、会发现完全不同的结果。
根据第16页的公式、我得到378k 欧姆。

我计算如下:

D3=5、1V、D5=24V、D23=250kHz

Rond=-(D5-1)*  (D5*16,5+100)-1000

Ron     = ((D3*D5)-D3)/(12*(0、00000001)*D23)+D24



我出了什么问题? 什么是 Rond,将16,5值作为固定值?
错误在哪里?

如果存在24V 类型、并且我希望在5V/5A 时具有250kHz 的 FRQ、则应选择正确的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了错误.... 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您已经解决了问题。 好极了。

    请关闭该主题帖、以便 TI 不再监控该主题帖。

    谢谢、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    听起来您已解决问题。 请澄清。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电压为24V、因此 Ron 公式中的"12"必须为"D5"。

    12是在12伏典型值的模板试验中得到的。

    因此、该归零器来自其他尝试。

    因此、来自站点的格式是可以的、结果与 WebBench 中的格式相同。

    滤网