工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我有关于确定 RON 的问题
如果我的设计具有5V/5A 输出
输入电压最小值为24V
典型输入电压 24V
最大输入电压24V。
当我在网络设计中这么做时、
我在246kHz 时得到 Ron 182k。
如果我以数据表的形式计算、在 FRQ 上可以得到204K 欧姆
如果我按照第16页的计算、会发现完全不同的结果。
根据第16页的公式、我得到378k 欧姆。
我计算如下:
D3=5、1V、D5=24V、D23=250kHz
Rond=-(D5-1)* (D5*16,5+100)-1000
Ron = ((D3*D5)-D3)/(12*(0、00000001)*D23)+D24
我出了什么问题? 什么是 Rond,将16,5值作为固定值?
错误在哪里?
如果存在24V 类型、并且我希望在5V/5A 时具有250kHz 的 FRQ、则应选择正确的值