This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:未使用 SDRV -为何需要电容器?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952864/bq25790-sdrv-not-used---why-is-capacitor-required

器件型号:BQ25790

当不使用 SDRV 时、如果1nF 电容器不存在、会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    栅极驱动器预计会看到 FET 的栅极电容。  如果没有该电容、驱动器输出电压 会振荡。  振荡产生的 EMI 可能耦合到充电器中、从而导致测量误差和 /或导致其他电路的 EMI。

    此致、

    Jeff