This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:MTTF (MTBF)或故障率(FIT)信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952990/tps82085-mttf-mtbf-or-failure-rate-fit-information

器件型号:TPS82085

您好!

您写入的测试温度为125°C 这是否意味着在使用温度下19.1 FIT @ 125°C 或19.1 FIT?

TI FIT 估算器中的使用温度是否始终为55°C? 使用了哪种激活能量?

谢谢、

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    MTBF/FIT 详细信息通常可在产品文件夹中找到、该文件夹指向以下网站:    

    对于许多电源模块、由于背景系统问题、显示的 FIT 值不正确。  正如在其他 E2E 线程中所写的那样、TPS82085的拟合度确实为19.1。  测试温度、使用温度、激活能量等的值与上述链接中所写的值相同。