This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:预偏置启动

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952964/tps63070-pre-bias-startup

器件型号:TPS63070

大家好、  

只需检查 TPS63070是否支持预偏置启动即可。 如果 Vout 上存在预偏置电压、是否会给器件带来风险?  

客户有应用:3.0-3.6V 输入电压至3.56V 输出电压,输出电流为570mA。 由于整个系统的启动序列、在器件加电之前、Vout 上的电压将为1.96V。  由于数据表似乎没有此类说明、客户希望了解此类应用是否存在风险。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    TPS63070支持输出电压预偏置功能。  因此、可以在启动前在输出侧添加2V 电压。