This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:在 Vout 达到 GND 电平之前、将 EN 引脚设置为高电平

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952877/tps563210a-set-en-pin-to-high-before-vout-reaches-gnd-level

器件型号:TPS563210A

大家好、

我的客户正在使用 TPS563210A。

当通过将 EN 设置为低电平关闭器件时,在 Vout 达到 GND 电平之前是否可以再次启用(EN->High)器件?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出电压具有"预偏置"时、启用器件没有问题。

    如果输出电容在启动时预偏置、则器件会启动开关、并且仅在内部基准电压大于反馈电压 VFB 后才会开始斜升。 该方案可确保转换器平稳上升至调节点。

    BRS、

    年轻