This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:使用 LMG1210和 EPC2021时出现振荡问题

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952832/lmg1210-oscillation-problem-using-lmg1210-and-epc2021

器件型号:LMG1210

大家好、

我的客户使用 LMG1210来驱动适用于放大器应用的 EPC2021 GaN MOSFET

 

下面是对问题的描述

 

当我在12V 的低电压下使用放大器时 、没有问题。 放大器工作正常。

 

当我在放大器工作电压高达40V 时增加 MOSFET 的电压时、没有问题。

 

但是、当我将电压设置为40V、然后将 LMG1210的使能线路设置为高电平并开始切换 PWM 线路时、上部 MOSFET 会立即损坏。

 

128Mhz 时有一个振荡、如下图所示。  

  

我需要帮助来了解如何解决这个问题

 

(放大器输出上没有负载)


由于 切换开始时发生的振荡、EPC2021受损。 请参阅下一个图进行说明 。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../LMG1210.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您在 E2E 上发帖。 请帮助澄清:

    1) 1)对于 Vo、您是指 GaN 半桥中点到接地之间的电压吗? 它在40V 的基础上具有20V 的峰峰值噪声?

    2) 2) PWM 频率是多少?DHL 和 DLH 的死区时间设置是多少? 图中几乎看不到这种情况。

    此致、

    江姚