This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3805H33-EP:此 IC 使用的芯片与 TPS3803-01-EP 相同吗?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903343/tps3805h33-ep-is-this-ic-made-using-the-same-die-as-the-tps3803-01-ep

器件型号:TPS3805H33-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3803

您好!

目前、我有 两种使用 TPS3803和 TPS3805的复位电路设计。 我想知道它们是否是使用相同的裸片制造的、因为它们位于同一数据表中。

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们不会在外部共享裸片信息。 话虽如此、您是否希望在两个器件之间比较某个参数? 我们可以根据 NDA 共享其他信息、因此如果您联系当地的现场代表、我们可能会提供更多帮助。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    很遗憾、我确实需要这些具体信息来回答我的问题。 您能否向我提供当地现场代表的联系信息?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我建议联系 TI 支持中心: https://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support 和"联系 TI 客户支持中心"。 他们可以帮助您重定向到合适的渠道、以围绕 NDA 进行导航。

    谢谢、
    Abhinav。