This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压热插拔控制器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903513/high-voltage-hot-swap-controller

主题中讨论的其他器件:LM5069LM5066I

我的客户正在进行具有以下要求的热插拔控制器设计。 他想知道我们是否有任何相关产品。

•100V 输入和5500 uF 的输出电容负载。
•控制器应该能够使用一个使能输入来打开/关闭。
•控制器应能够对过流限制进行编程并检测短路。
•控制器应能够驱动高侧 MOSFET。
•当使用使能输入关闭时、控制器应能够对输出电容器放电。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    感谢您的支持!

    我们有 LM5069、LM5066i、可支持高达80V 的工作电压。 这里是100V 的连续工作电压吗? EE 和应用程序用例是什么?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    持续工作电压为100V。应用用例是能够在连接到热插拔控制器负载的电路上打开和关闭电源、并提供短路和过流保护。 由于披露限制、我无法披露更多信息。 希望这些信息就足够了。 请告诉我您是否需要您正在寻找的任何特定信息?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    感谢您的确认。

    我们没有支持 100V 连续工作电压的器件

    此致、Rakesh