This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:高侧开关 FET 的上升和下降时间是多少?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902895/tps54240-what-is-the-rise-and-fall-time-of-the-high-side-switching-fet

器件型号:TPS54240

大家好、

我认为这可能会让每个人都在这里发布。

高侧开关 FET 的上升和下降时间是多少?

我们需要它来满足客户独特的功率耗散公式。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我会为您找到此信息。 可能需要一天或两天。 由于这种流行病、我们不在实验室中、因此我需要让设计人员进行仿真。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速响应! 是的、听起来不错、完全理解。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    仍在等待设计师的回复。 很抱歉耽误你的时间。 请待机。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您优先考虑这个问题!

    请告诉我是否能以任何方式提供帮助。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我们已经通过电子邮件解决了这一问题、但我将在这里发布以供将来提出问题。

    上升时间= 3ns/V

    下降时间=(C*DVC)/IC、其中

    C =所选续流/环流二极管的电容。

    IC =流出二极管电容的电流=峰值电感器电流。

    DVC = VIN (SW 高电平- SW 低电平)

    谢谢、

    Sam