This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754上为8.5V

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904300/tps23754-8-5v-on-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS2373TPS2372

我们有一个基于-383 EVM (SLVU304C 参考设计)的用于使用 TPS23754测试电源的原型设计、其中包含 FET 和二极管电桥选项、用于查看它们在25W 下是否重要。  它工作正常、但我们现在正在研究需要8.5V 而不是12V 的设计。  

我们需要推动此设计、以便从标准802.3at 开关输出中获得尽可能多的功率、因此效率很重要。  我们是否应该考虑具有不同匝数比的定制变压器、如果是、是否有任何工具可帮助设计该变压器?  或者、它是否会产生如此小的影响、以至于不值得麻烦和付出代价?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    变压器是决定系统性能的设计中最重要的部分之一。 8.5V 是 PoE 的非标准输出电压、因此您可能找不到许多具有它的参考设计。 我将尽力为您安排一些选项:

    选项1:   

    您是否考虑过 PMP6584? 它采用8V/24W 设计。  

    http://www.ti.com/tool/PMP6584

    选项2:

    您可以使用 TPS23754设计8.5V 输出。 在这种情况下、如果效率很重要、您可能需要定义自己的变压器。 我已经开始与 Wurth、Linkcom 和 Semitel 合作、共同定义新的变压器。 它们都很棒、如果您告诉它们您的输出电压、并且效率很重要(因此泄漏电感很低)、它们可以为您创建样片。 然后、您必须优化设计。

    选项3:  

    您可以使用我们未集成直流/直流的独立 PD 之一(如 TPS2373或 TPS2372)。 然后、您可以查看同样独立的(如 UCC 或 LMS 系列)具有8.5V 电压的其他直流/直流设计、并将 PoE PD 粘在前端 如果您找到合适的直流/直流级、这可能会更容易。  

    选项4:  

    我们提供了一些可供您考虑改用的4类效率优化型参考设计。 这两个都是5V 输出、其中一个是有源钳位正向拓扑。 您可以尝试通过根据需要更换变压器和其他组件来实现这些8.5V 电压、这可能是一个很好的起点。 或者、如果您可以将要求更改为5V、则可以按如下方式使用设计:

    最后、我们有一个关于如何在预算中提高效率的帖子:

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师