This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:DSBGA 封装可用性

Guru**** 2390875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904228/tps7a20-dsbga-package-availability

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: LP5907

您好!

您能否告诉我采用 DSBGA 封装的 TPS7A20何时可用于样片和大规模生产?

谢谢

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们应该在8月底之前提供此封装的样片。 该软件包目前计划在年底之前发布。

    同时、我们还提供采用 SOT-23或 X2SON 封装的样片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS7A20 DSBGA 封装是否与 LP5907 DSBGA 封装兼容

    迁移一些现有设计而不进行任何修改?

    感谢您的支持

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的。 这将是引脚对引脚的改进。

    此致、