This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:工具和软件不可下载

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51021, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903708/bq51222-tools-and-software-not-available-for-download

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件: BQ51021BQ51020

重复在论坛上找到的上一个问题。

您的网站缺少 BQ51222数据表中提到的一些工具。   对于我来说、"Tools & Software"选项卡呈灰色显示、不可选择。   数据表的第13页显示:请参阅 bq51222网页"工具与软件"选项卡中 LPRB1和 LPRB2的电阻计算。 Excel 文件不仅提供了如何计算 LPRB 电阻器值、还提供了其他计算的帮助。 Excel 文件可在 http://www.ti.com/product/bq51222/toolssoftware 上访问。  

但是,该链接将带您下载“外来物体检测(FOD)校准/调优工具(修订版 A) (ZIP 60490KB)”。  除此之外、安装的应用程序不支持 BQ51222、在检查更新时出错。  没有 Excel 电子表格可供下载。

请将 Excel 文件发送给我。

谢谢

 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    我推荐使用 BQ51020或 BQ51021而不是 BQ51222。   

    BQ51222是一款双模器件、PMA 和 WPC (Qi)。  PMA 发送器现在不太常见、并且不需要双模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速响应。 我倾向于使用 BQ51222有两个原因。

    1)它明显比您建议的其他两个器件便宜(单个器件和1K)。

    2) 2)它是支持 WPC1.2的较新器件

    是否有任何特殊的技术原因可以避免使用 BQ51222?

    在任何情况下、我仍然无法找到数据表中提到的 Excel 文件来帮助我进行组件选择。

    具体而言、我在数据表中看不到任何指示如何选择 Ros 或 Rfod 的内容。

    谢谢

      John

    [引用用户="Bill Johes"]

    你好 John

    我推荐使用 BQ51020或 BQ51021而不是 BQ51222。   

    BQ51222是一款双模器件、PMA 和 WPC (Qi)。  PMA 发送器现在不太常见、并且不需要双模。

    [/报价]