This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC2152X、UCC2153X 和 UCC2154X 之间的主要区别是什么?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904095/ucc21540-what-are-the-main-differences-between-ucc2152x-ucc2153x-and-ucc2154x

器件型号:UCC21540
主题中讨论的其他器件:UCC21530

您好!

我们在器件中长时间使用 UCC21520DWR IC。 现在、 由于引脚配置几乎相同、我们考虑使用 UCC2153X 和 UCC2154X 系列。  

您能解释 一下 UCC2152X、UCC2153X 和 UCC2154X 之间的主要区别吗?  

谢谢、
此致
Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harun、

    非常感谢您的问题。

    UCC2152x 和 UCC2153x 属于同一系列、EN 或 DIS 引脚高电平有效时有所不同。 UCC21530还具有12V UVLO、采用 DWK 封装、不带引脚12和引脚13。

    UCC2154x 是另一个系列、VDD absmax 为20V、针对10-12V MOSFET 驱动器进行了优化。 这具有成本优势。 UCC2152/3x 系列的 DT 引脚上还有另一个细微差异。 DT 悬空可同时使 OUTA/OUTA 处于高电平、而 UCC2152/3x 具有8ns 死区时间、但我们不建议使 DT 引脚保持开路且具有噪声敏感性。

    您可以访问 http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html#p480=2 并告诉我们您感兴趣的器件。

    希望它能有所帮助。

    Wei