This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:工作电压为400-500V

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904261/lmg1210-operate-at-400-500v

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1020

大家好、

客户希望 使用 LMG1210在开关频率大于10MHz 且输入电压为400-500V 的情况下构建直流/直流半桥转换器。 通过添加一些组件、该器件是否可以在这种情况下运行?

他的另一种选择是将 LMG1020的单通道栅极驱动器用于低侧和高侧。 他想了解有关在此频率范围内分离高侧和低侧的更多信息。 如果这是不可能的、我们是否有一个在高于10MHz 开关频率下运行的高侧驱动器?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您提出有关 lmg1210的问题、

    1210是一款200V 栅极驱动器、不建议用于较大的 HS-VSS 电压。 需要一个能够进行10MHz 开关的更高电压半桥栅极驱动器(此时可能不存在)

    您可以将 lmg1020 + ISO77xx 信号隔离器用作驱动器的高侧部分。 同时还针对 PWM 模式和死区时间使用1210。

    谢谢、