This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:将 LMG1020用作高侧栅极驱动器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904247/lmg1020-use-lmg1020-as-high-side-gate-driver

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: UCC5320

大家好、

我想将 LMG1020用作低侧和高侧栅极驱动器、以达到开关频率大于10MHz 的直流/直流转换器的开关频率。

问题与 Serguei Dorofeev 在本次讨论中的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/847550

但在讨论中、线程中没有解决。

 我还有第二个问题:

对于功率为2kW 的>10MHz 直流/直流转换器、最佳拓扑是什么? 我的列表中包括 LLC 全桥和移相全桥。 2种拓扑中的哪种更适合高频? 为什么? 或者是否有更好的新拓扑。

如果你能 hapüpy 我的话,我会非常不好。

此致

Raphael Löffler ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    感谢您在 e2e 上的问题、

    您可以使用 ISO77xx 作为信号隔离、也可以使用隔离式栅极驱动器以及 ucc5320。

    使用 GaN 的半桥拓扑有助于实现超高效率和高转换比、有助于节省中间直流/直流级的成本。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、另请查看此应用手册。

    谢谢、