This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:电池短路保护、电池连接顺序

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904205/bq76940evm-cell-short-circuit-protection-cell-connection-order

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

尊敬的 TI 支持:

我写信向您提出以下两个问题。

1)如果电池(e.x。第一个电池)自身意外短路(e.x、由于电池损坏)、这种情况是否会损坏 BQ76940芯片、如果是这种情况、是否有任何建议的保护措施来防止这种情况发生?

2) 2)首次连接电池时、可以颠倒连接顺序(e.x 从最高电压到最低电压)、还是可以同时连接所有电池? 或者、是否绝对有必要让订单自下而上?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikola、

    电池短路不应损坏 BQ76940。  如果电池短路且电压缓慢下降、从而使电压介于 UV 阈值和 UVDELAY 的 UVMINQUAL 阈值之间、则该器件应设置欠压状态。  如果电压快速下降至低于 UVMINQUAL、此部件将忽略低电芯电压并且由系统 MCU 识别缺失的电芯电压并采取行动。

    2、应首先连接 GND 或电池、因为电压以 IC 的 VSS 电势为基准。  之后、可以连接任何电压、尽管有些电压比其他电压更有可能对器件施加过载。  自下而上可为系统提供最小的正电压阶跃。  自上而下也是小电压阶跃、但大多数连接会为一个或多个输入提供负电压。   有关各种注意事项、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua749的第10节。  由于电路中的电容器不同、电芯6或11可能是第二个连接的主要问题。  连接器可以正常工作、但要注意引脚的容差以及连接器在匹配过程中对齐时连接错误电位的可能性。