This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:从 HI 到 HO 的高侧脉冲缺失

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904081/ucc27714-high-side-pulse-missing-from-hi-to-ho

器件型号:UCC27714

您好!

我的客户在同一个半桥电路中测试 UCC27714和 IR2186、只有我们的器件面临高侧脉冲缺失问题。

原理图如下所示:

VDD=12V。 Rbias = 5.1 Ω、CVDD = 10uF、Rboot = 5.1 Ω、Cboot = 1uF、Rhi = RLi = 50 Ω、 CHI=CLI=220pF。 Rho=Rlo=12 Ω

HI 和 HO 的波形如下:黄色-HI、绿色-HO。 我们可以确保在测量期间 VDD=12V 是稳定的。

有时 HI =高电平、但 HO 为低电平。

放大后:我们可以看到 HO 有一些过冲和下冲。 但这不会导致 IR2186出现问题。

我们在 HO 至 HS、HO 至 HB 之间添加了二极管、这对我们没有太大帮助。

通过将栅极驱动电阻器从12欧姆增加到110欧姆、可以解决从 HI 到 HO 丢失的脉冲、但栅极驱动电阻器过高、这在系统中是不可接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、我将请 Mamadou 帮助您回复和帮助、

    您好、Mamadou、我在离线时分享了一些材料、如果您有其他问题、请告诉我。

    Wei