This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A-Q1:将24VDC 转换为220VAC/1A

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903793/ucc27201a-q1-convert-24vdc-to-220vac-1a

器件型号:UCC27201A-Q1

大家好、

请问我们是否有将24V 输入电压(21-33VDC)转换为220V 输出电压(220Vac 1A)的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie、

    我们有许多参考设计可实现这一点。

    您正在使用哪些终端设备? 您可以查看 TI.com 上的 EE 页面以获取适用参考设计的列表。

    我们还可以帮助您将列表缩小为最适合您的应用的列表。

    您可以随时给我发送一封包含更多详细信息的电子邮件、以便我们更好地为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Don。

    大家好、Amelie、

    下面是一些与您的问题相关的超链接。

    将低压 PV 电池板转换为交流电网的微型逆变器:

    http://www.ti.com/solution/micro-inverter

    2.从低压电池到交流电网的 UPS

    http://www.ti.com/solution/single-phase-offline-UPS

     所有其他终端设备信息均可在上找到

    http://www.ti.com/applications/industrial/overview.html

    希望这将有助于在一些参考设计中提供一个大图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wei、

    感谢您的回复。

    该客户是汽车客户、而不是工业客户。

    他们正在为卡车进行电源转换。

    请问我们是否有汽车参考设计?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处查看。

    www.ti.com/.../overview.html