This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:隔离型反激-初级侧的附加输出

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903510/lm5022-isolated-flyback---additional-output-on-primary-side

器件型号:LM5022

您好!

我目前正在进行隔离型反激式转换器设计

VIN:典型值 24V、20V - 30V 最小/最大值

输出电压:12V、3A 最大值

使用以下 WEBENCH 设计和设计指南:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=71FCBC144E2150BF

www.ti.com/.../snva866.pdf

我的问题是:我可以使用第二个初级绕组/辅助绕组作为初级侧的输出吗? 我需要最大5V @ 150mA

在设计指南中、并未真正提到它们是如何确保辅助绕组上的最大额定电流还是辅助绕组上的预期电压纹波的。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在反激式中、您可以使用辅助绕组从外部为 VCC 供电、从而降低功率耗散。

    只要次级侧输出绕组与初级侧输出的匝数比与所需的匝数比相匹配、就可以使用另一个绕组生成另一个电压。 但是、我担心您对该电源轨的调节可能不是很好、因为它基于次级输出。  

    未在辅助绕组上计算最大电流额定值的原因是、它是一个低电流绕组、因此与绕组串联的二极管和用于使输出平稳的电容器应该足够好。 如果您希望对峰值电流进行一般近似计算、则可以将其视为来自次级绕组的反射电流与负载电流除以1-D 的总和、其中 D 是占空比。 I_bout= I_sec_reflect + I_out/(1-D)。  

    电压纹波可以通过电容器和与电容器并联的齐纳二极管来减小、以实现钳位。

    另一种方法是使用 LDO 并生成所需的电压-这可能是一种可能更快的解决方案、但可能需要更高的功率耗散或更多组件、具体取决于您选择的解决方案。  

    谢谢、

    Richard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答和解释。 我想您建议使用 LDO 是我的应用最明智的解决方案。 特别是、当我意识到为隔离用例寻找"简单" 1:1变压器足够困难后、如果我想避免使用定制解决方案。 对于我可以查看的变压器、您是否有建议? WEBENCH 工具中建议的问题是引脚布局。 在我看来、初级侧和次级侧的隔离实际上是不可能的。 这是建议的选项之一: https://www.we-online.de/katalog/datasheet/749196521.pdf

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    遗憾的是、我没有推荐的变压器解决方案。 为了利用该特定变压器、您需要将多个绕组连接在一起以生成适当的匝数比。

    不过、我可以为您提供一个参考设计、您可以使用它。  

    https://www.ti.com/tool/PMP20551

    此设计还具有以下一些与之相关的线程、可将您链接到变压器数据表、您可以联系供应商以了解更多问题。

    谢谢、

    Richard