This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:类似于 BQ2973、但用于一次电池

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973, TIDA-01546, BQ35100, TIDA-01236, BQ2052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903902/bq2973-something-like-bq2973-but-for-primary-battery

器件型号:BQ2973
主题中讨论的其他器件: TIDA-01546BQ35100TIDA-01236BQ2052

您好!

我正在寻找类似 BQ2973的 IC、但不能充电电池。 我使用的电池是锂亚硫酰氯、完全不想充电! 那么、我想知道是否有一个与 BQ2973功能相似但不允许充电的 IC? 或者是否有禁用充电功能的参考设计。 由于压降、我无法使用阻塞二极管。

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我不知道专门用于不可充电电池的任何保护器 IC。 TI 有两种用于不可充电电池的不同监测 IC - BQ35100和 BQ2052。 此外 、还有几种适用于不可充电电池应用 的不同参考设计:TIDA-01236和 TIDA-01546。  

    遗憾的是、我不确定我们的 IC 是否完全符合您的需求、但希望这些参考设计能提供一些想法。 您的目标是在电池电压低于特定水平时断开电池与负载的连接吗?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的详细答复。 我想这方面的需求不大、因为原电池不能再使用。 我们为主电池组开发了可重复使用的外壳、我想将保护功能集成到外壳中的 PCB 中、从而实现电池连接。

    我的主要目标是实现2.5伏过度放电切断、并确保用户无法为电池充电。 我可以使用 PTC 保险丝和旁路二极管实现过流和反极性保护。 也很高兴将 BQ35100用作电量监测计、但外壳内的电压会发生变化、因此可能不可行。

    此致、

    Karl