This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:VIN 低于 VBAT

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904022/bq25150-vin-lower-than-vbat

器件型号:BQ25150

您好!

我想知道、如果 VIN 电压低于电池电压、会发生什么情况。 ´s、假设输入电压为3、8V、电池电压为4、2V。   

  • LDO 能正常工作吗? 它是否由 VIN 供电?
  • I2C 可以正常工作吗?
  • 是否启用充电?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、LDO 将由电池供电、因为输入 FET 将关断。

    I2C 将作为 Ling 工作、因为器件不处于低功耗模式、即/LP 引脚不是低电平。 /LP 上有一个下拉电阻器。

    不会启用充电、因为除非 VIN 大于 VBAT + 130mV、否则器件不会识别 VIN 存在。