Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, TPS1663, TPS2663, BQ24610
主题中讨论的其他器件: TPS1663、 TPS2663、 BQ24610
您好!
我们有这个反复出现的问题、即对于我们的一些电路板、即使感应电阻器的大小正确、它也会烧坏。
我们正在为5节 LifPO4电池充电。
最大充电电流为4A、因此 RSR=10m Ω、额定电流为1W。
烧坏后、也会损坏 BQ24650、因此即使更换 RSR 也没有任何作用。
我们已经进行了广泛的测试来发现和重现此问题、并建立了一个我们想要分享的理论。
重现此问题的唯一方法是对电源(适配器的输入)短路。 我们不明白这会烧毁电阻器的原因、但确实如此。
在我看来、当我们对电源短路时、由于高侧 MOSFET 导通、过多的电流将流经 RSR 并返回 SRN 引脚、从而导致 RSR 和 BQ24650燃烧。
使用 TPS1663或 TPS2663等电子保险丝是否有帮助? 如果是、将其放在哪里? 与 RSR 串联还是在电源上?
2.是否可以添加与 SRN 引脚串联的电阻器并保护电路? 我在文档 "BQ24610_BQ24650_Schematic_Checklist.pdf "中看到这是 R17。 如果可能、该电阻器的建议值是多少?
我注意到、我们的设计中的另一个区别是"BQ24610_BQ24650_Schematic_Checklist.pdf 是与系统的连接。 在文档中、系统在为电池充电时直接由 BQ24650供电、当 BQ24650未通电时、系统通过 D8二极管由电池供电、
在我们的系统中、由于太阳能充电器的功率对于系统来说过高、我们直接通过电池为系统供电、这会导致电池和系统并行连接到 BQ24650输出-主要架构。 这种连接是否会损坏 BQ24650/ RSR?
请注意、在运行时、系统与太阳能电池板断开、并且仅由电池供电、它驱动2个电流高达15安培的 BLDC 电机。 电池和 BQ24650之间没有二极管、只有一个 MOSFET 提供反极性保护、但一旦打开、电流就可以从电池流回 BQ24650。 是否建议使用二极管?
非常感谢您的帮助、
最棒的
体层器