This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1823A:较新的替代产品

Guru**** 2636685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903292/uc1823a-newer-alternatives

器件型号:UC1823A

大家好、 我正在查看一个旧的电机控制设计、我们可能有机会对其进行更新。 电源当前使用 UC1823A PWM 控制器和 UC1708 双 FET 驱动器。 必须满足-55至125C 军用温度范围。 我是否应该考虑更新/改进的内容?  谢谢你  

输入电压:16.8至32VDC (额定28V)

输出电压:260 VDC

输出电流:2A (猜测)

输入电流@满负载(16.8V): 21A

输入电流@满负载(28V):19.6A

工作温度范围:-55°C 至125°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的查询、请您共享拓扑以更好地了解您的应用。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当我们继续通过电子邮件讨论您的查询时、我将关闭此主题。

    此致、

    区域