This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:VDD5为3.9V、V1P5为0.24V

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904213/tps546d24-3-9v-on-vdd5-and-0-24v-on-v1p5

器件型号:TPS546D24

你(们)好。

我的客户使用 TPS546D24来提供处理器、该处理器还可用作546D24的 PMBus 主设备。 它们将环路配置存储到 NVM 中、并将加电复位设置为 NVM (REG_0xEEh = 0x00)。 他们检查了波特图和瞬态性能、情况良好。

两个 TPS546D24单元在长时间运行且无输出电压的情况下可能会发生故障。 VDD5 = 3.9V、V1P5 = 0.24V。 此时、我们的 USB2GPIO 工具也无法访问546D24。 我要求他们向 VDD5施加外部5V 电压、但 V1P5仍然为240mV、546D24仍然无法正常工作。 客户告知我546D24的输入电流高达600mA。

在发送故障分析之前、我想确认是否还有其他事情可以做。 在另一个项目中、在客户 P2P 升级到 TPS546D24A 后、该单元也在 VDD5=3.9V 时停止工作。 我要求他们更改引脚模式电阻器设置以解决此问题。 VDD5=3.9V 看起来与此问题类似、因此我想检查546D24在哪种情况下会将其自身更改为3.9V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    BP1V5不由 VDD5供电、它直接由 Avin 供电、以避免 Avin 为2.7V 时出现2个压降。

    在引导序列期间、VDD5默认为3.9V、直到加载 power_stage_config 的 NVM 值。  当 BP1V5 = 0.24V 时、我预计 VDD5为3.9V、因为 BP1V5 = 0.24V 将阻止数字启动、并且 power_stage_config 的 NVM 值无法加载。  

    然后再移除该器件并将其提交给 FA。

    1) 1)检查 BP1V5和 DRTN 的焊接以查找是否存在短路

    2) 2)测量 BP1V5到 GND 之间的电阻

    3) 3)检查引脚搭接、确保没有引脚搭接选项将 BP1V5短接至 GND。

    4) 4)移除 BP1V5旁路电容器。  它可能会损坏并短路、使 BP1V5保持低电平。

    如果您已经确认它们没有外部短路、并更换了 BP1V5电容器、请拆下该部件、然后检查 Avin 和 BP1V5到 GND 的电阻、看看您是否仍然看到低电阻。  如果您这样做、则应返回该部件以进行故障分析。

    如果您没有看到 BP1V5接地短路并更改 BP1V5