This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903304/bq24650-bq24650-recommendation

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:SM72442

大家好、

我的客户希望执行最大功率点跟踪功能,但他们看到的只是 SM72442器件,它是全桥降压-升压结构。

如果它们只需要降压拓扑并具有最大功率点跟踪功能 ,则可以使用该功能。

BQ24650是否值得向他们推荐? 还是有更好的建议? 请提供这些信息吗?

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    我们需要更多信息来推荐正确的 IC。  输入源的最大开路、MPP 和电流是多少?  存储元件的类型和尺寸是多少(例如电池配置和容量)?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请遵循以下要求;  

     2kW MPPT:

    -         面板 VOC 高达约200VDC (30VDC 至200VDC MPP 跟踪器)

    -         电池约为24VDC 锂电池

     

    BQ24650似乎不适合此应用、因为输入电压仅 为28VDC、工作频率约为500kHz、对于 高功率额定值器件(首选100kHz 附近)而言、该值应过高。

      

    同时、您能否为我提供另一种解决方案、如 BUC+SR 控制器  

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在这种情况下、我是否可以知道推荐器件的任何更新?

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    TI 没有适用于此应用的单芯片解决方案。  我建议您在 www.ti.com/.../index.html 上搜索参考设计。

    此致、

    Jeff