请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 尊敬的先生/女士:
我的客户正在尝试执行 BQ35100电池从满放电到空放电的培训周期、以便此时获得更大的比例。 但是、当器件消耗5-100mA 电流时、其电池容量为19Ah、因此获取结果花费了太长时间。 我们如何加快这一进程? 我们是否可以在培训周期中使用重负载?
此致、
公里/小时
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
KPK、
对于 bq35100、不应存在一个"学习周期"、这样它们就可以对整个东西进行放电。 如果客户希望以加速监测方式测试器件、则可以施加更大的负载、但这会受到电池最大持续电流的影响。 这是电池规格、而不是 TI 规格。
在尝试测量电池电量之前、请务必在长时间放电后让电池有足够的休息时间。 该流程应与类似
1)监测计脉冲、
2) 2)休息一下
3)监测计脉冲
4)休息一下
5)监测计脉冲
6)休息一下
7)监测计脉冲
8)扩展放电(保持低于电池最大值)
9) 9)扩展 REST 以从 DSG 恢复
谢谢、
Eric Vos