This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何缩短培训周期?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904045/bq35100-how-to-a-faster-training-cycle

器件型号:BQ35100

尊敬的先生/女士:

我的客户正在尝试执行 BQ35100电池从满放电到空放电的培训周期、以便此时获得更大的比例。 但是、当器件消耗5-100mA 电流时、其电池容量为19Ah、因此获取结果花费了太长时间。 我们如何加快这一进程? 我们是否可以在培训周期中使用重负载?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK、

    对于 bq35100、不应存在一个"学习周期"、这样它们就可以对整个东西进行放电。 如果客户希望以加速监测方式测试器件、则可以施加更大的负载、但这会受到电池最大持续电流的影响。 这是电池规格、而不是 TI 规格。  

    在尝试测量电池电量之前、请务必在长时间放电后让电池有足够的休息时间。 该流程应与类似

    1)监测计脉冲、

    2) 2)休息一下

    3)监测计脉冲

    4)休息一下

    5)监测计脉冲

    6)休息一下

    7)监测计脉冲

    8)扩展放电(保持低于电池最大值)

    9) 9)扩展 REST 以从 DSG 恢复

    谢谢、

    Eric Vos