This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A21:10A、1V O/P 的 DC-DC 开关选择

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903827/tpsm84a21-dc-dc-switcher-selection-for-10a-1v-o-p

器件型号:TPSM84A21

我正在寻找一款 DC-DC 转换开关来运行 FPGA 内核电源轨。 我的要求如下

VIN - 5至14V

2、Vout = 1V

Iout = 10A

4.尽可能小的封装尺寸,效率超过90%。

请推荐器件

提前感谢

此致、

Sudarshan