This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流电源220V 输入、交流-5V 输出、直流@100mA、隔离式、但无变压器?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904159/acdc-power-supply-220vin-ac--5vout-dc-100ma-isolated-but-with-no-transformer

主题中讨论的其他器件:TPS7A78UCC28881

您好!

我收到了一个客户请求、我无法回答。

他请求为交流/直流220Vin 交流、5Vout 直流、Iout 100mA 提供电源、如果是隔离式电源、则更好、在这种情况下、他们希望避免使用变压器、因为它成本高昂。

如果我们还需要集成 PFC 或廉价的外部 PFC 来添加它、这是一项专业技术。

您在这里有什么建议吗?

80%的时间客户不需要隔离、但一旦需要、他就不想使用变压器。

我还想到了交流/直流 LDO TPS7A78、但这没有隔离功能。

我对客户问题感到困惑。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A78适用于非隔离式设计?

    您可以使用反激式转换器轻松实现这一点。

    对于一般应用、小于75W 的功率通常不需要 PFC。  我认为照明需要 PFC、功率应大于25W。  因此、我不知道您的客户为什么需要 PFC。

    如果客户只是在寻找离线高侧降压转换器、  您可以使用具有集成 FET 的 UCC28881。

    此致、