This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97396Q4M:部件在工作不到500小时后出现故障

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902936/csd97396q4m-part-failed-after-working-less-than-500-hours

器件型号:CSD97396Q4M

我们在现场看到部件故障。
问题可能是设计问题、而不是单个器件问题。 你可以帮帮我吗?

背景和一些问题:
1、生产中的故障
A. 3人在第一次使用时在几分钟内死亡
B. 3人在2周内死亡
C. 1人死亡1.5年
D.使用中的部件总数228、
2、原理图随附
3、我们在25kHz 下进行了测试、在几分钟内损坏了电路板上的所有6个通道(不在上面计数)正常的 ƒSW 开关频率为400kHz 有何原因低开关频率会导致这种情况?
4、为什么最大占空比为85%、您能否以持续85%的效率运行器件
5、我们通常使用加热器筒、数据表连接来运行50W 至70W 的负载、这是适合此类负载的部件
6.我们已经进行了广泛的温度测试,从未看到工作温度超过90°C,所以我不相信我们有温度问题
7.我们的主电源轨是24V 直流、有任何问题吗?
8.您是否希望看到布局或其他内容?

期待收到您的回复。

李德南|工程副总裁
1st Detect Corporation | 555 Forge River Rd.、Suite 100 | Webster TX 77598
电话:+1 713 558 5072 |手机:+1 512 663 3192 |德州仪器 ldrennan@1stdetect.com

Raj Mellacheruvu |首席执行官
1st Detect Corporation | 201 W. 5th Street、Suite 1275、Austin、TX 78701
电话:(512) 485-9525 |手机:(512) 731-7258 |德州仪器 rmellacheruvu@1stdetect.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温斯顿  

    感谢您发帖。 TI 实际上具有与 E2E 论坛不同的 FA 渠道。 如果您不介意、我将关闭此主题、并通过朋友请求联系我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、您能否联系并致电 Lee 或 Raj。 谢谢。

    Lee、512 663 3192

    Raj、512 7317258

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温斯顿,我在星期五已经与这两个人进行了接触。