This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259573 PSpice 仿真:故障输出结果不清楚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902843/tps2595-tps259573-pspice-simulation-unclear-result-of-the-fault-output

器件型号:TPS2595

您好!

在 TPS259573上、当发生 OVP 时、FAULT 输出应响应。 在仿真中、该输出在短峰值后在低电平上保持恒定。

我不理解这种行为、需要一些帮助。

仿真:

希望这次上传的图像!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

     

    看起来图像没有正确上传。 您可以再次上传吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yildirim、

    我现在可以查看图像。 我将检查此仿真、并在几天内向您返回我的观察结果。

    如果可能,您可以在此处共享仿真文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Praveen、

    我已将仿真作为 zip 文件附加。

    此致、

    Kübra Yildirim

    e2e.ti.com/.../TPS259573DSG_5F00_logic.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yildirim、

    感谢您共享仿真文件。

    FLT/是低电平有效信号、并在系统出现故障时将其置为低电平。 只要内部 FET 关断、TPS2595就会将 FAULT 置为有效。

    在模拟中,要获得 FLT/信号的实际行为,请将 FLT/信号连接到 OUT 引脚,如下所示。

    实际上、在您的系统上、只要 FLT/引脚的建议工作电压<=、您就可以将 FLT/连接到任何外部电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回答。 在这个电路中、我实现了 FLT_N 电压等于输出电压。 但是、我想使用该 FLT/作为监控输出。 我感到惊讶的是、即使我连接恒定的外部电压并且器件检测到过压、这个 FLT/也不会做出反应。
    在数据表中、有一个过压锁定示例。 仅当检测到过压时、FLT/引脚才变为低电平。


    如果我在使用外部源的仿真中重现此情况、则它的反应与数据表中的反应不一样。 还是我错了?
    这样做的原因可能是什么?

    此致、

    Kübra Yildirim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kübra Yildirim、

    您的观察结果正确。 模型中的 FLT/引脚仅在连接到 OUT 引脚时才能正常运行/如预期那样。  这似乎是模型的问题、我们将在下一次修订中对此进行纠正。

    您在数据表中看到的波形以及您对其工作原理的理解是正确的。