This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:如果 FB 分压电阻器对地短路、TPS56628是否会触发 OVP?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904024/tps56628-if-fb-divide-resistor-short-to-gnd-will-tps56628-trigger-ovp

器件型号:TPS56628

您好、先生、

我是否可以向您学习 FB 引脚下分压电阻器是否对地短路、TPS56628是否会触发 OVP?  

如果是、我是否可以知道 TPS56628如何感测高于125%的电压?

如果不是、我是否可以知道 TPS56628会执行什么操作?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果较低的 FB 电阻器对地短路、IC 将在软启动结束后触发 UV 保护

    裕昌