This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24700:加电期间的断续模式

Guru**** 2511095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902292/tps24700-hiccups-during-power-on

器件型号:TPS24700

您好!

我有一位客户在下面提供了示波器图和原理图、我想通过电子邮件离线共享。

在12VDC 输入、Rsense = 4毫欧、Vout 大容量电容2x470uF 上电期间、它们会发现一个问题。

请通过我的电子邮件联系我、以便我们可以讨论并帮助我的客户缓解这种问题。

谢谢。

B.R  M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    是的、您可以通过电子邮件离线向我共享原理图。

    此外、请分享

    • 此处提供的设计计算器、  
    • 启动期间的波形、其中输入电压、输出电压、栅极和计时器信号采用单个波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上一条消息中所述、请在  电子邮件中以单个波形与输入电压、输出电压、栅极和计时器信号共享原理图、其中包含设计计算器和启动期间的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    感谢您的耐心等待。 我提醒过客户。 如今、事情已经很忙了、上周他们有一些银行假日。

    请多待几天。

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 可以是 M.A.M. 我们将等待客户回来、我们很乐意提供帮助!