This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950:使用 ucc28950 + ucc29002时、在何处连接 ucc29002的感测输入

Guru**** 2582215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC28950, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903310/ucc28950-ucc28950-where-to-connect-the-sense-input-of-ucc29002-when-using-ucc28950-ucc29002

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC29002UCC39002

你(们)好

其中图片中标记的+ SENSE 输入应连接到 ucc28950 IC 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在下面的 UCC8950原理图中标记了"典型应用原理图"、以展示如何将 UCC29002的 ADJ 输出连接到 UCC28950的输出电压感应。 RADJUST 与原理图中的相同。

    如果这不清楚、请告诉我-

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    负载共享的干预 ucc39002、原理图中什么都不会干扰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不确定我是否理解您的问题、但是  

    UCC39002通过 NPN 晶体管在其 ADJ 引脚上灌入电流来增大其所连接模块的输出电流。 该电流会导致 RADJUST 上的压降、使 UCC28950控制器"陷入"认为输出电压低于应有的水平"的思维模式。 然后、UCC28950会增加模块输出电压(当然会小幅增加)以增加输出电流。 所有 UCC39002控制器在 LS 总线上使用与其基准电压相同的电压、因此强制电流相等。

    如果这不是您需要的答案、请告诉我。
    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经 Radj 的这一小电流是否适用于高功率应用? 示例:3个并行单元、每个单元具有28V 80A 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示、该电流最大为6mA、您认为这足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、它将-假设您需要提供大约500mV 的输出电压修整。 Iadj 可灌入高达4mA (大约)、因此 RADJ = 500mV/4mA = 125 Ω。 -请记住、控制器的输出电压检测网络中几乎没有电流流动。 这是一个非常快速的计算、但主要是明确的。 产品网页 https://www.ti.com/lit/zip/sluc684上提供了 Excel 计算器工具 、可指导您完成整个设计过程。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看起来我们的信息被交叉引用了- 6mA 是 DS 值-我在示例中使用的4mA 值是错误的(我应该先检查 DS!)

    下面是 UCC29002 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8358.Load-Share_5F00_V1.pptx 上演示的链接

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不确定我是否理解您的问题、但是  

    UCC39002 通过 NPN 晶体管在其 ADJ 引脚上灌入电流来增大其所连接模块的输出电流。 该电流会导致 RADJUST 上的压降、使 UCC28950 控制器"陷入"认为输出电压低于应有的水平"的思维模式。 然后、UCC28950会增加模块输出电压(当然会小幅增加)以增加输出电流。 所有 UCC39002 控制器在 LS 总线上使用与其基准电压相同的电压、因此强制电流相等。

    如果这不是您需要的答案、请告诉我。
    此致

    Colin

    我想我不明白、您能再详细阐述一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    假设 ADJ 引脚灌入2mA。 该电流会流入 RADJUST 并导致 RADJUSC* IADJ 的压降-因此假设150 Ω* 2mA = 300mV。 UCC28950控制器将 RADJUST 电阻器(上图中的 Vsense)左侧的电压控制为28V,但为了在 Vsense 上获得28V 电压,输出必须(通过 UCC28950控制器)调节至28.3V。

    UCC29002控制器可以通过略微调整系统中 PSU 的输出电压来强制实现相等的电流共享、以便每个 PSU 强制提供相等的电流。

    我建议您花一些时间查看我之前发布的.pptx 文件、以尝试查看所有这些是否合理(希望这是合理的)幻灯片17和18显示 RADJ 由于 IADJ 而导致的压降。


    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的有用信息、Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很高兴我能够提供帮助-我现在要关闭此主题。 如果您有任何疑问、请随时打开一个新的链接主题帖。

    此致

    Colin