This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:有关 TPS54202软启动时间异常行为的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903180/tps54202-question-about-tps54202-soft-start-time-abnormal-behavior

器件型号:TPS54202

各位专家:

我们的客户在其项目中将 TPS54202用于2个不同的电路板、但具有相同的原理图和外部组件。 在测试过程中、他们发现 TPS54202的一个电路板软启动时间仅为2ms、但将同一芯片更改为另一个电路板时、软启动时间将为5ms、符合我们的规格。

您是否知道软启动时间缩短的可能原因? 我们知道、它在我们的器件内部是固定的。 是否有任何其他外部组件会影响它?

测得的异常软启动时间:

随附为供参考的客户原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    请上传这两块电路板的布局快照吗? 此外、您还需要检查这两块电路板上 TPS54202输出端在软启动期间是否存在任何负载差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅以下客户的 PCB 布局、了解测量的 SS 时间约为2ms。此外、客户进行了测试、在输出上未添加负载的情况下、测试不会受到负载的影响。 还有其他关于 SS 时间变化的想法吗? 我认为它应该在 IC 内部进行修复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    布局不好。 请参阅数据表推荐布局示例、了解将来的重新布局。

    对于此线程中的软时间问题、我发现 IC GND 未连接到其他 GND 网络、我猜它是通过 RJ8连接的?  这是关键原因。  此处应在 IC GND 和其他 GND 网络(如输入和反馈)之间具有较短的 GND trance。 请仔细检查客户的另一个电路板布局。