This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:具有故障输出的全局关断。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902916/iso5852s-global-shutdown-with-fault-output

器件型号:ISO5852S

尊敬的先生:

我们将 ISO5852S 用于3桥臂逆变器。 为了实现全局关断、我们将 IN+端子连接到 FLT 端子。 但它会在正常运行期间降低 FLT 输出端子电压。 我们在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890991上发布了该查询

根据建议、我们将 IN+直接连接 到 VCC 并测试 PCB。 当在六个驱动器中的任何一个中检测到去饱和故障时、故障输出变为低电平并运行良好。 在正常运行条件下、FLT 输出为5.1V。  

但是、如果任何一个驱动器发生故障、则只有指定的驱动器输出变为低电平、所有其他栅极驱动器输出持续工作。  

如果我们将 IN+连接到 FLT 终端、则全局关断选项运行良好。 如果任一驱动器中发生去饱和故障、则会禁用所有开关。 但在正常运行期间、FLT 输出降至3.328V。

我们希望使用全局关断选项和 FLT 输出 LED 指示。 您能不能为同样的解决方案提出合适的建议。  

谢谢你。  

谢谢、此致、

Rajasekaran。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajasekran、

    感谢您的提问。

    使用10千欧时、3.328V 是正确的?

    正如 Audrey 提到的、可以选择降低10kohm 以降低使用1k-5kOhm 电阻器进行强上拉的电阻。 这仍然是一个选项。

    由于她在上一个帖子中提到的问题、这是另一种可能性、但它需要更多 IC:

    每个/FLT 引脚上均有10K 上拉电阻器、所有信号均通过 OR 运算(使用所需的任意栅极组合实现)、并输出到 IN+。 如果您愿意、也可以添加缓冲器/逆变器来驱动 LED。

    此解决方案是否能在您的限制范围内工作? 这应该在连接在一起时处理低 FLT 输出、并且逻辑门能够与之前的解决方案相比干净地驱动 IN+、并且驱动 LED 电路。


    请告诉我您的想法。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试将上拉电阻器减小到1kOhm。 在高频运行期间、有时会丢失/丢失输入 PWM 脉冲。  

    当我们将 IN+连接到 VCC 时、它运行良好。  

    在正常运行期间、FLT 输出为5.1V、在故障条件下、它下降至~ 20mV。

    在故障条件下、当一个驱动器 FLT 输出变为低电平时、所有六个驱动器 FLT 输出变为低电平。 我们是否会尝试以下电路。 ?  

    如果我们对每个驱动器使用 BC547 (使用六个驱动器),我们是否会从 FLT 输出获得足够的基极电流?  

    请确认。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 FLT 输出都连接在一起、并通过10kOhm 电阻上拉至 Vcc。  

    如果我们将 BC547基极连接到每个 FLT 输出(总共六个)、我们是否会在 FLT 输出端子中获得足够的基极电流?  

     请确认。  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajasekaran、

    使用 NPN 会带来挑战、IN+最多只能达到~4.1V、10k 上拉时为~3.8V。  遗憾的是、这是 NPN 作为高侧开关的问题。 PNP /将其解出、但它会反转您的/FLT 信号、我们不希望在反相全局配置中使用该信号。

    您是否考虑使用逻辑门驱动从/FLT 获取输入的 IN+?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在已准备好 PCB。 此时是否可以添加任何组件而不对 PCB 板进行重大更改、我们将尝试在下一次使用高速逻辑与门。

    请您提出任何可能的解决方案以实现相同的解决方案吗?

    谢谢、此致、

    Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajasekaran、

    明白。 不幸的情况。 3.8V/将使 IN+导通至高电平、但仅限少量、电源电压变化的余量非常小、您可以将10kohm 上拉电阻降低一点、以将 IN+提升至

    如果我理解正确、您更愿意坚持微小的更改(添加电阻器/bjt)、以避免不得不大幅更改布局。

    考虑到这一点:另一个建议可能是添加一个额外的 PNP、以允许 VCE ~5V、但确保保持信号极性。 这是否适合您?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还应考虑采用小型封装的4引脚至6引脚缓冲器。 我不能确切确定您的系统布局、但就 PCB 上的物理区域而言、使用此类器件比使用2 bjt 更有意义。
    最棒的

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持以解决该问题。  

    我们使用 BC547来解决此问题。 VCC 为5.02V、/FLT 为4.98V、IN+为4.45V。

    当我们使用 NPN (BC547)和 PNP (BC557)时、Vcc 为5.05V、/FLT 为4.31V、IN+为5.03V。 但是、由于/FLT 电压下降、故障指示 LED 始终亮起。  

    因此、我们将继续针对已准备好的 PCB 使用 BC547解决方案。 下次、我们将更新电路。  

    再次感谢您的友好支持。  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajasekaran、

    我很高兴听到有关采用单个 NPN 高侧开关的解决方案的消息。 IN+端的4.45V 应提供足够的余量。

    如果您将来有任何其他问题、请告知我们!

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助,我们的下一个 PCB 将更新电路:)

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajasekaran 听起来不错! 欢迎您的到来!

    最好

    Dimitri