This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 建议34V+/-10%输入、30V +/-5%输出、5~80mA、短路保护,OCP 110mA

Guru**** 2510505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903631/ldo-recommendation-34v--10-input-30v--5-output-5-80ma-short-circuit-protection-ocp-110ma

主题中讨论的其他器件:LM317L

各位专家、您好!

找到合适的器件以支持客户的以下要求时遇到了问题。 请提供帮助以表示感谢。

 34V+/-10%输入、

30V +/-5%输出、5~80mA、

短路保护,Ω

OCP 110mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    最接近 的是 LM317L-N 

    虽然电流限制不是110mA (我们实际上不是具有精密电流限制的 LDO)、但 LM317L 架构的独特之处在于它将对电流限制进行热折返以保护自身。  

    图34显示了如何强制施加最大电流限制:

    这是否适合您? 110mA 电流限制的背景是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  是否有也可以支持禁用引脚的器件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我们确实有一个50mA 稳压器 TPS7A41。 这具有使能功能、但不具有如此精确的电流限制。

    这可以奏效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流有点小。 总之、感谢您的建议。