This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:此电压控制型降压转换器电路是否与 TPS56339搭配使用?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903858/tps56339-would-this-voltage-controlled-buck-converter-circuit-work-with-tps56339

器件型号:TPS56339

因此、我想使用来自计算机风扇接头的 PWM 信号来控制电压源、从而控制3引脚电压控制风扇。 必须有一个从风扇接头获取12V 电压的电压转换器、并将其降至3至12V 之间的可控电压、以控制风扇。

似乎没有任何开关转换器会接受 PWM 占空比进行电压选择、因此我研究了使用 RC 对 PWM 信号进行低通滤波并使用生成的电压进行控制、并找到了这篇文章。

https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21798148/simple-addition-permits-voltage-control-of-dcdc-converters-output

这是否适用于 TPS56339? 这会如何影响降压转换器的稳定性? 输入控制电压和输出电压之间的线性关系如何?

如果没有、您是否可以为此目的建议任何替代电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    TPS56339在不同的输出轨上具有不同的环路补偿参数。 它可能不适合如此大的输出范围。 建议查看 TPS54302