This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:解开 bq78350-R2的密封存在问题!

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903428/bq78350-r1-unseal-bq78350-r2-has-problem

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我遇到与该线程相同的问题  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/590548?BQ78350-R1-How-to-unseal-the-BQ78350-R1-with-Advacnced-Comm-SMB-in-the-BQstudio

我们的项目使用 bq78350-R2与外部 MCU 进行通信、 并希望通过 bqStudio 中的高级通信 SMB 手动解封 bq78350-R2、但从未成功。

unseal 按钮显示密钥为0x36720414,因此我通过将0x0030写入 ManualFactureAccess (0x00)来对其进行密封,然后将0x3672和0x0414写入 ManualFactureAccess (0x00)

但仍处于密封状态,我尝试了不同的组合仍然失败,可以帮助提供正确的解封芯片的流程? 我还尝试通过手动读取解封密钥、将0x0035写入 ManualFactureAccess (0x00)

然后通过读取 ManualFactureData (0x23)读取它,但得到 的是07 02 00 00,而不是解封按钮显示的键,为什么?

请尽快提供帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为此主题中的说明可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/714232

    解封键的两个部分必须在彼此之间的4秒内写入。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    默认情况下、bq78350-R1将处于完全访问模式。 如果它进入密封模式、请尝试重新安装软件并重新更新到 bq78350-R2。

    这种技术有助于我解开密封圈。

    谢谢、

    Parimala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、需要快速写入