This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27951:关断电流远高于预期

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903429/lm27951-shutdown-current-much-higher-than-expected

器件型号:LM27951

我正在设计一款具有 LM27951 LED 背光驱动器和低功耗睡眠模式的设计。

在正常运行中、LM27951似乎正常运行;背光持续亮起等

我遇到的问题是处于低功耗睡眠模式。 我已将 LM27951关断引脚拉至低电平、并验证了内部电荷泵是否停止(使用 DMM 和示波器)、因此根据数据表、电源电流应小于1uA。 但在该模式下、芯片消耗的电流约为2900uA。

是否有任何关于下一步做什么的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      将"EN"引脚下拉至接地端、然后串行连接电源和 LM27951"VIN"引脚之间的万用表。 它应进入关断模式并消耗小于1uA 的电流。 从电路板上拆除所有连接、电线或示波器。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我开始的地方。  在输出断开且 EN 引脚处于低电平时、I 测得的值约为2900uA。  电荷泵似乎没有运行(如预期)。

    (注意:我花了几天时间来改进测试固件、对数据表进行斩波跟踪和检查、然后才最终来到此芯片。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      这是不可能的、如果某些电路消耗电流和功率、您需要检查设置和测试方法。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意这很奇怪。  以下是我发现问题的方式:

    1. 产品睡眠模式电流非常高
    2. 与固件工程师合作部署更深的睡眠模式
    3. 已确认所有相关的使能引脚都具有下拉电阻器
    4. 睡眠模式期间测量的使能引脚电压、以确认它们是低电平 (测量值高于接地值< 10mV)
    5. 指责无线电模块。 切断无线电模块和已安装的分流电阻器的供电轨道。 发现无线电模块关断电流<100uA。 不是无线电。
    6. USB 接口芯片。 切断芯片的电源轨并安装分流电阻器。 发现电流<100uA。 不是 USB 芯片。
    7. 在查看功耗的同时、使用热气工具选择性地加热组件
    8. 发现 LM27951在加热时的电流消耗增加了一点
    9. 通过 LM27951钻出电源、确认存在断路、并通过1R 分流器焊接在测试线上。 测量值2900uA。
    10. 使用独立工作台电源(EN 引脚通过下拉电阻器保持低电平)为 LM27951供电、在工作台电源上的测量值约为2.9mA
    11. 电荷泵电容器和输出电压电容器上的测量电压、其中包括 DMM 和示波器:全部读取0V
    12. ISET 电阻器上测得的电压:测得的值为0V

    如果出现仪器错误:

    • 我使用带电流读数(0.1mA 分辨率)的工作台电源进行基本测量
    • 确认负载断开时工作台电源读数为0.0mA
    • 我已经交叉检查了2个数字万用表

    接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      您是否尝试过仅为器件通电而不运行软件(不使用固件配置为睡眠模式)并下拉"EN"引脚、这种情况下的功耗是多少?

      或者您可能需要与另一台设备进行检查? 这是以前损坏的吗?

    BR

    肖恩