This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表中的 LDO 参数

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P, LM2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902304/ldo-parameters-in-datasheet

主题中讨论的其他器件:TLV759PLM2990

你好!

您能否在数据表中解释一些 LDO 参数的定义? 有关线路和负载调节的问题。 文档 SLVA079 (http://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf)定义了线路和负载调节的说明。 它是 Δ Vout 与 Δ Vin (Iout)的比值。 但在某些数据表参数中、以伏特( 例如 LM2990)、伏特和 V/A (TLV759P)表示。 如何在我的设计中正确测量这些参数、我必须如何理解数据表中的参数? 您能否推荐一些标准来测量此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这是一个很好的问题。 我们可以看到、LM2990是在1999年或更早的时候开发的、而 TLV759是在2018年开发的。 对于 LM2990等较旧器件、在全线路或负载条件下、通常使用最小值和最大值来定义线路和负载调节。 但是、TLV759P 具有使用 V/A 的负载调节定义、对于某些客户而言、他们不使用满负载、而使用 V/A 将为他们的应用提供更好的典型值。  

    对于测量、您计划测量哪些参数?  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jason!

    我考虑了新旧器件以及各种参数测量方法。 定义 V/A 参数对客户来说确实更好。 这将有助于更精确地对真实器件建模。  

    我为学生项目创建了 LDO 自动测试系统原型。 线路调节和负载调节是来自参数集的一种。 我发现有关线路和负载调节定义的文档存在一些差异。 我想查找 LDO 参数测量要求和技术的标准。 该标准必须帮助我为所有 LDO 创建统一参数集并进行正确的测量。

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    在本实验中、我们使用源测量单元(SMU)进行线路和负载调节测量。

    对于线路调节、自动测试应强制 Vin 电压处于电源的最小和最大范围、并使用另一个 SMU 测量输出。 在获取输出电压时、输出端的 SMU 将强制电流为1mA。 线性调整是根据输出在 Vin 的整个工作范围内的变化而定义的。  

    对于负载调节、根据负载大小、对于大电流、我们通常在输出和输入之间有一个处于电流模式的 SMU、同时有另一个 SMU 来提供 Vin。 我们在输出和输入之间使用 SMU 的原因是负载电流直接反馈到输入端。 获取输出读数时、请等待几毫秒、使输出稳定、该设置通常称为源延迟。 此外、最好获取数百个读数并输出平均读数。 这也适用于线路调节测量。 负载调节定义为满负载时的输出变化。  

    在进行负载调节时、请使用热方程来计算结温、以确保它不会超出建议的最高结温 在本实验中、对于某些高功率 LDO、我们必须使用脉冲电流负载来避免 LDO 过热。  

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请毫不犹豫地告诉我。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason!

    非常感谢您的解释!

    我创建基于 SMU 的系统。 该系统可以测量整个输入和输出条件范围内的 LDO 参数。  

    特别感谢为高功率 LDO 使用脉冲电流!