This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:PIN2 (NC)是否可以连接到 VDD 或 GND?

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903795/lm5108-can-pin2-nc-be-connected-to-vdd-or-gnd

器件型号:LM5108

您好!

LM5108引脚2为 NC。

PIN2 (NC)是否可以连接到 VDD 或 GND?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    超赞!!!

    是的、对于 LM5108、NC 意味着没有内部连接、因此它是真正浮动的。 因此、您可以将其连接到散热焊盘(接地)或 VDD 引脚"隔壁"。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮 Max。