This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:感应电阻分压器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903691/lm5069-sense-resistor-divider

器件型号:LM5069

尊敬的 TI 团队:  

第19页上的 LM5069数据表指出:" TI 建议将 R2保持在10mΩ μ s 以下、以减少由此引入的偏移。" 但 TI 热插拔视频"步骤1和2:运行条件、电流限制和断路器都指出 R1和 R2都应小于10mΩ Ω。 LM5069_Design_Calculator 中推荐的 R1和 R2值似乎一致认为 R1和 R2均应低于10mΩ Ω。

您能否确认哪一项是正确的?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:不是10mΩ Ω、而是10Ω Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    R2必须小于10Ω μ V、以减少它引入的偏移。 R1可以高于 10Ω Ω。

    请在设计准备就绪后分享以供审核。

    此致、Rakesh