请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 尊敬的 TI 团队:
第19页上的 LM5069数据表指出:" TI 建议将 R2保持在10mΩ μ s 以下、以减少由此引入的偏移。" 但 TI 热插拔视频"步骤1和2:运行条件、电流限制和断路器都指出 R1和 R2都应小于10mΩ Ω。 LM5069_Design_Calculator 中推荐的 R1和 R2值似乎一致认为 R1和 R2均应低于10mΩ Ω。
您能否确认哪一项是正确的?
谢谢、
Nick