This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:电流限制行为问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903763/tps7a49-current-limit-behavior-question

器件型号:TPS7A49

你(们)好。

我们在19V->12V 应用中使用 TPS7A4901、正常 I_LOAD 为100mA 左右。 在出现过载电流的情况下、我们有一些问题需要咨询其电流限制行为。

引述:"数据表的第8.3.1节和第8.3.4节。 器件可提供的最大电流为电流限制(典型值为309mA)、与输出电压基本无关。"

1、如果在测试过程中我们有意将一个较大的恒定 I_LOAD 设置为1A、我们会看到根据第8.3.1节、I_OUT 被限制为309mA (典型值)、并且我假设 Vout 将下降到12V 以下。 随着时间的推移、 4901将变得更热、最终会触发其热关断。 关断后、它将变得更低、当温度冷却到150°C 以下时、它将再次工作、但如果1A 负载仍处于过载状态、它仍会工作。 当循环运行时、器件最终会因过热而损坏。  这种感觉是否正确?  

2.如果负载电流不恒定、有时会出现1A/5us 等瞬态电流尖峰、4901是否能够及时响应? 或者4901响应的速度(电流尖峰持续多短)有多快?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、  

    1、如果在测试过程中 我们有意 将一个较大的恒定 I_LOAD 设置为1A、我们会看到根据第8.3.1节、I_OUT 被限制为309mA (典型值)、并且我 假设 Vout 将下降到12V 以下。 随着时间的推移、 4901将变得更热、最终会触发其热关断。 关断后、它将变得更低、当温度冷却到150°C 以下时、它将 再次工作 、但如果1A 负载仍处于过载状态、它仍会工作。 当循环运行时、器件最终会因过热而损坏。   这种感觉是否正确?  

    -是的、随着电流限制生效、LDO 只能提供高达其电流限制的最大电流、12V 输出将被下拉、LDO 还可以循环进入和退出热关断。 在电流限制条件下持续运行器件将缩短器件的寿命并降低可靠性、但由于寿命和可靠性是统计数据、因此不会造成损坏。  

    2.如果负载电流不恒定、有时  会出现1A/5us 等瞬态电流尖峰、4901是否能够及时响应? 或者4901响应的速度(电流尖峰持续多短)有多快?

    电流限制是一种保护功能,控制 pass FET 开关需要时间。 通常、电流限制环路可能需要几百微秒的时间才能开始主导控制环路并限制电流。 电流限制可能仅5us 不会响应脉冲。  

    此致、  
    Jason Song