This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:FET 驱动器问题

Guru**** 2510685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902924/tps40200-the-fet-drive-issue

器件型号:TPS40200

您好!

我的客户使用 TPS40200提供42V 输入和5V7A 输出。  下面是它们的 FET 驱动器原理图和波形。 他们认为 FET 驱动器的波形不是很好、希望加以改进。 请提供一些建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    该 DPAK FET 具有很高的电容性、因此米勒平坦间隔相对较长。 此外、最大限度地减小栅极环路电感以避免 不必要的栅 极电压振铃至关重要 、因此建议将栅极和源极布线作为差分对从控制器路由到 FET。 此外、通过将控制器放置在靠近 FET 的位置、使栅极走线尽可能短。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/widevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的建议。您非常有经验