Other Parts Discussed in Thread: TPS740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74901 主题中讨论的其他器件:TPS740
您好!
我使用 TPS74091从2.5V 生成1.8V。 我能否将 Vbias 连接到与 Vin 相同的2.5V 电压? 还是必须大于1.8V 的1.75V?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,一个泰国人,
遗憾的是、为了正确驱动 N 通道 MOSFET 的栅极、TPS740需要 VBIAS 比 VOUT 高~1.7至1.8V。
像 TPS7A84A 这样的器件 无需 VBIAS 即可实现此目的。
这可以为您效劳吗?