This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:Vbias 能否以2.5V 的电压连接到 Vin?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902658/tps74901-can-vbias-connected-to-vin-at-2-5v

器件型号:TPS74901
主题中讨论的其他器件:TPS740

您好!  

我使用 TPS74091从2.5V 生成1.8V。 我能否将 Vbias 连接到与 Vin 相同的2.5V 电压? 还是必须大于1.8V 的1.75V?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,一个泰国人,

    遗憾的是、为了正确驱动 N 通道 MOSFET 的栅极、TPS740需要 VBIAS 比 VOUT 高~1.7至1.8V。  

    像 TPS7A84A 这样的器件 无需 VBIAS 即可实现此目的。  

    这可以为您效劳吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是好的。 感谢您的建议。

    此致。