This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:bq25896 VT1 &放大器;VT5

Guru**** 2591320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903674/bq25896-bq25896-vt1-vt5

器件型号:BQ25896

您好、先生、

请告知​​VT1和 VT5的值是什么?  Vt1= 5*0.25、VT5=5*0.125对吗?

 

 

如果温度设置范围为0~50°C、请检查以下电阻值是否正确?

注:  NTC 有两个来源

 

输入电压

5.

输入电压

5.

RTHhot

4158

RTHhot

4160

RTHcold

27280

RTHcold

27218

VT1

1.25.

VT1

1.25.

VT5.

0.625

VT5.

0.625

RT1

19623年

电阻

RT1

19642.

电阻

RT2

8604

电阻

RT2

8621.

电阻

芯片19.63K 欧姆100ppm +-1% 0402 KOA L (19.6k)

芯片19.63K 欧姆100ppm +-1% 0402 KOA L (19.6k)

芯片8.61K 欧姆100ppm +-1% 0402 KOA L (8.66k)

芯片8.61K 欧姆100ppm +-1% 0402 KOA L (8.66k)

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 有关0C-60C 设置的示例计算、请参阅下面的。 Vt1=6V x 73.25%、VT5=6V x 34.375%。

    对于0C-50C、请改用0C (RTHCOLD)和50C (RTHHOT)上的热敏电阻电阻 。

    谢谢、

    宁。